This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:TPD12S520DBTR Tj和TC信息

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598229/tpd12s520-tpd12s520dbtr-tj-and-tc-information

部件号:TPD12S520

大家好,

作为标题,请帮助我们提供Tj & TC信息。

我们无法从数据表中找到此信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会在收到此信息后回复您。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否有任何更新??
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对拖延表示歉意。

    最高结温是150C,我相信你们所说的是结壳温度,它在RMN封装的36.4C/W和DBT封装的29.8C/W的数据表中。

    如果您有其他想法,请告诉我。

    此致,

    Cameron