This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:过电流保护的延迟时间

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599021/tps2549-q1-delay-time-of-over-current-protection

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2549

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-输出电流速为Ilim_HI与受Ilim_HI限制之间的延迟时间是多少? 他们想知道最小值,典型值,最大值? 他们不需要担保。 他们希望在短条件下估计峰值电流。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当检测到过电流情况时,设备将保持恒定的输出电流并相应地降低输出电压。 可能出现两种过载情况。 在第一种情况下,输出在设备启用之前或在应用V (in)之前短路。 TPS2549器件感应到短路并立即切换到恒流输出。 在第二种情况下,启用设备时会发生短路或过载。 在 μs发生过载时,高电流在限流电路作出反应之前流动2 μ A (典型)。 在电流限制电路响应后,设备以恒流模式运行。 仅当故障出现足够长的时间以激活超温保护时,才会发生完全关闭。 设备将保持关闭状态,直至结温冷却至约20°C,然后重新启动。 设备将继续循环打开和关闭,直至过电流条件被消除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 他们希望确保短路响应时间(2us典型值)的最小值和最大值。 他们不需要保证。
    如果您能提供这些价值,我将不胜感激。

    此致,
    Tateo