This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:每个LDO的峰值电流设置

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598988/tps65982-peak-current-setting-for-each-pdos

部件号:TPS6.5982万

大家好,

根据"通用串行总线供电规格 修订版",2.0 ,1.2 ,各可以在位21:22中设置峰值电流,这些设置按峰值电流及其占空比进行分类,如下所示。

 

但是,下面 的应用程序配置工具中显示的选项与上表的对应关系尚不明确。
您能否说明我们应该选择哪一个“%"选项来将此峰值电流设置为“01B”?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您应该为01B的峰值电流设置选择130 % 选项。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    好的,我知道应该选择哪个设置来设置01B。

    但是...

    根据最新的PD规范(v 1.3), 每一个峰值电流设置的更改如下所示。

    峰值电流表6-7 (位21…20)

    00B→100 % IOC

    01B→150 % IOC

    10B→200 % IOC

    11B→200 % IOC

    1.最新的TPS6598X FW中是否已修复此问题?
    2. 可否告知我,在PD合规性测试方面是否有问题 ? (如果尚未支持)
    3. 如果我们设置较高的峰值电流(如200 % IOC),OCP跳闸点似乎会移动到较高的位置。 在此设置中,我们担心源无法检测到IOC和200 % IOC之间的接收器过流状态,但在此情况下,您是否有任何想法来检测接收器过流状态?  

     

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    固件允许四种不同的峰值电流配置:100 % ,130 % ,150 % ,200 %。 这些是施加到设备上的硬设置限制。 遗憾的是,目前没有 固件解决方案来实现您在USB PD规格文档中看到的峰值电流配置文件。  

    例如:假设额定电流为3A,如果您 将峰值电流设置为150 % (峰值电流),选择为10b,则故障发生前的最大电流为4.5A。 峰值电流曲线不会发生变化,如您在参考的图片中所见(200 % ,150 % ,125 %)。  

    尽管如此,我只是想说明TPS6.5982万已经通过了当前平台的合规性测试。

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,华山

    感谢您的评论。

    我想现在可能还有点早,允许使用峰值电流功能。 好的,我建议他们此时不要使用此功能来实现互操作性。 即使源设备不支持此功能,接收器设备也应正常工作。

    此致,
    Takashi Onawa