This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万-EVM和HD3SS460EVM-SRC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597935/tps65982-tps65982-evm-and-hd3ss460evm-src

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:, HD3SS460

嘿,

我正在尝试将LG Ultrafine 4K (USB C输入)与常规GPU DisplayPort输出连接。

I将CC线路GND和Vbus以及两个板的HPD连接在一起,我还尝试将EN/POL/Amsel与GPIO0-2连接。

 TPS6.5982万-EVM LED使用模式8或9指示CC方向,成功显示DisplayPort和pvdr@5V。

当然,这些东西都不能用于视频,我可以通过USB连接显示器。

我尝试使用 USB-C连接电缆来闪存/读取TPS6.5982万-EVM,但这也不起作用,但据我所知,这不是必需的?

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ferdinand,

    您是否可以共享TPS6.5982万 EVM上使用的DisplayPort配置? 这将有助于我提出建议。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Eric,

    您是指自定义工具中的DisplayPort设置? 不幸的是,我未能从TPS6.5982万-EVM或刷新它导入设置(异常错误)。
    我只有一个USB-C连接线(根据我的理解,这是可能的),而不是FTDI或Aardvark适配器。
    因此,我在用于配置的TPS6.5982万 EVM上只有DIP开关,正如我所说的,ID 8&9协商DP alt模式取得了成功。

    感谢您的帮助,
    费迪南德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,

    我进一步研究了这个问题,但仍然不理解 为什么没有视频,尽管TPS6.5982万 EVM已进入DP alt模式,HPD已连接到GPIO4。

    另外,请告诉我哪些引脚必须连接在一起,以及我需要连接的GPIO的固件默认配置是什么。

    我确实迫切需要让这种方法发挥作用,如果我在HD3SS460EVM上手动设置POL,Amsel,EN,这一点现在并不重要。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ferdinand,

    您必须将Amsel,极性和Enable连接到HD3SS460EVM才能使用TPS6.5982万控制mux。 您还需要将HPD从监视器连接到TPS6.5982万,以便82检测监视器连接。
    同样重要的是,要正确设置显示端口,必须将82配置为DFP_D或UFP_D。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Eric,

    是的,我将这些引脚连接在一起,但没有成功。 这些是正确的默认GIPO EN -> GPIO1,AMSEL -> GPIO0,POL -> GPIO2吗?
    TPS6.5982万 EVM上通向这些GIPO的引脚没有填充,我将这些间隙焊接在一起。
    我还将HPD从HD3SS460EVM HPD_OUT连接到GPIO4。
    我选择的模式是ID 8和9,都支持DFP_D
    我的错误在哪里?

    感谢您的帮助,
    费迪南德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ferdinand,

    DP视频是否有任何运气?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    实际上是的。 确实奏效了。 我必须焊接AUX_P和AUX_N的间隙,并将它们连接到HD3SS460EVM上。

    此外,HDP和CC1&CC2必须焊接和连接。

    我手动设置了Amsel,EN和POL,我不知道它们设置为哪个GPIO。

    我还焊接了一个未在TPS6.5982万EVM上填充的跳线,以便从HD3SS460为其提供5V电压,现在,它全部通过微型USB输入工作。

    我花了很长一段时间才到达那里,但它现在确实完美无瑕。

    此致,

    费迪南德