This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:TCA6418E低待机电流模式?

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598451/tca6418e-tca6418e-low-standby-current-mode

部件号:TCA6418E

您好,团队成员;

您能否指定 什么是TCA6418E的低待机电流模式?  

数据表"功能"指定"•低待机(空闲)电流消耗:3 μA ",但没有此模式的详细信息。

谢谢  

Macs -日本CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mac:

    我不确定您是否是E2E的新手,但找到问题答案的最快方式是搜索E2E。  我只需键入"Standby Current Mode (待机电流模式)",在几秒钟内就获得了15个以上的结果。  该论坛是一个问答问题数据库。  如果您浏览搜索结果但未找到答案,请发布到论坛上,我们将很乐意回答这些问题,尤其是因为之前可能没有询问过。  我们始终希望扩展数据库,但不会重复回答或问题。   

    以下是回答您问题的帖子的链接:

    e2e.ti.com/.../45.7085万 最新版本

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis-San,

    感谢您的回复。 我理解您的观点,您想说些什么。
    但是,我确实检查了E2E,却找不到我(和我们的客户)想要了解的信息。

    μA想要知道的一点是,“低待机(空闲)电流消耗:3 µ A”
    数据表顶部的功能,但是"电气特性"上没有写入规格。

    我认为此规格的条件与ICC规格相同,在fscl=0 kHz的情况下,规格为13uA (最大值),和
    未写入典型数据。 那么,问题是,“3uA”来自哪里?

    客户希望在"可穿戴产品"中使用,因此需要极低的功率,因此他希望将其最小化
    未使用时的功耗(空闲时间)。
    他需要确认此设备的最低功耗。

    如果您有,能否告知空闲电流是典型和最大值,并确认测试条件与相同
    ICC测量规格?

    谢谢
    MacS-Japan CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac,您好!

    (Francis本周不在办公室,因此我将帮助您了解这个问题。) 我同意您的看法,这些规格不是很清楚,因为您提到的ICC规格(在0 kHz时使用fSCL)似乎是“待机”条件。 我正在与此设备的设计团队进行核对,以帮助更好地了解这些规格。 我应该能够在一两天内回复您,并给出更明确的答案。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San

    感谢您的支持。 我将等待你的答复。

    顺便提一下,

    您是否具有典型的数字ICC,频率为400kHz 和1MHz SCL?  以防万一。

    否则,我可以回复客户"我们没有"。

    此致。

    Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac,

    400 kHz的典型ICC如下:

    VCC = 1.8 V:3.1 uA
    VCC = 2.5 V:4.9 uA
    VCC = 3.3 V:7.9 uA

    以下是1 MHz的数据:

    VCC = 1.8 V:6.9 uA
    VCC = 2.5 V:11.5 uA
    VCC = 3.3 V:16.7 uA

    我们仍在尝试查找有关最高规格的数据-我将在下周向您提供最新信息。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    感谢您提供我所要求的数据。  非常感谢。
    Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac,

    对于待机电流规格-13 uA是正确的最坏情况数,它考虑了工艺容差,电源电压和工作温度的变化。 典型值将与应用程序曲线中显示的值匹配,该值略低于首页图元中给出的3 uA值(这是一个更保守的数字)。

    最大