This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:启用SSCG时的VDDSSCG电流消耗

Guru**** 2462550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599004/ds90ub914a-q1-vddsscg-current-consumption-with-sscg-enabled

部件号:DS90UB914A-Q1

[ DS90UB914A-Q1 ] 启用SSCG时的VDDSSCG电流消耗

您好,

您是否拥有有关启用SSCG时VDDSSCG当前消耗的信息?

根据数据表,VDSSCG是SSCG PLL的电源。 我相信当启用SSCG时,此电流会增加。
如果您拥有 每个SSCG寄存器设置下的电流消耗数,这将非常好。


此外,您是否认为启用SSCG时该电源轨上的电流纹波? 是否有数据?

提前感谢您的支持。
此致,





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们将查看您的查询并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我期待您的回复!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们没有用于SSCG电源引脚的电流分支,但预计总电流的变化将小于几mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam:

    我明白了,感谢您的检查。

    此致,