This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:示波器配置

Guru**** 2461870 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599065/ds92lv2422-configuration-of-oscilloscope

部件号:DS92LV2422

您好,

我们的客户使用的DS92LV2422为33.333MHz。

客户尝试检查眼图分析,对时钟恢复有疑问。

能否告诉我如何配置示波器?

一级PLL还是二级PLL?

 环路带宽和阻尼系数如何?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    客户还有一个问题。

    DS上的解串行器输入抖动容差有两种规格
    首先,抖动频率< 2MHz 0.9 UI。 其次,抖动频率> 6MHz 0.5 UI。
    客户应如何使用0.9 UI和0.5 UI?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    如果您拥有具有DPOJET配置的Tektronix示波器,Tektronix DSA和MSO系列实时示波器中提供DPOJET抖动分析软件。

    在“Configure”(配置)和“Clock Recovery”(时钟恢复)选项卡中,设置PLL Model = Type II,
    Loop BW = f/15,Damping = 700 m。
    如果f = 33.333 MHz,则f/15 = 2.222 MHz,请选择应用于所有

    我们建议客户在0.5 UI中使用抖动容差

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis San,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama