This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:死链提交数据表上的文档反馈

Guru**** 2613185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598987/uln2003a-dead-link-submit-documentation-feedback-on-datasheet

部件号:ULN2003A

链接 Submit Documentation Feedback of the BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware (BOOSTXL-ULN2003双步进电机驱动程序BoosterPack硬件的文档反馈)将显示在404页面上。

与使用 外设驱动器(驱动器IC)访问步进电机驱动相同。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rei,您好!

    我也尝试过这种方法,但也遇到了链接错误。 我将联系文档负责人,让他们知道需要修复文档。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要修复的不是文档,而是网页。 反馈链接在我尝试过的任何文档上都无法正常工作。 每隔一年发生一次,但错误消息已更改,现在显示为"此站点不存在于LDAP数据库中"。

    尽管如此,为什么要麻烦呢? 这不是他们看了我在过去十年中发送的任何反馈,我使用了不同的电子邮件来尝试确保反馈不会被过滤。 我确信它只是一个垃圾箱,没有人看过。

    为什么他们甚至在报告中要求您提供电子邮件? 没有追踪编号,也没有任何类型的回复。 永远。

    我已经发送了许多关于打字错误,格式化,信息缺失,技术错误和矛盾的报告。 我从未得到任何回复,也没有看到文档中多年来所反映的变化。