This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万ERGZ-S-EVM:基本SGMII配置

Guru**** 2461750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599028/dp83867ergz-s-evm-basic-sgmii-configuration

部件号:DP8.3867万ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

大家好,

我希望 使用DP8.3867万E芯片构建10/100/1000Mb媒体转换器,因此我购买了DP8.3867万ERGZ-S-EVM评估板以开始使用。  

我的设置如下:

开放网络--> TI评估板上的铜线端口--> DP8.3867万E芯片--> 4条50欧姆SMA电缆(Rx+,Rx-,TX+,TX-)--> Broadcom SFP模块评估板PN:HFBR-0571 (我也直接尝试通过Avago AFBR 5803Z)

我想在TI芯片和SFP模块之间使用四线SGMII连接。  目前,我无法通过它获得任何形式的沟通。 我将所有内容都保留在评估板上,我正在阅读设置LED跳线和当前的不同模式。

说到这项技术,我有点绿色,因此感谢您提供任何帮助。

谢谢!

Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    您需要使用支持SGMII的SFP (光纤收发器)。 您列出的系统仅支持100BASE-FX。 这与SGMII不同。
    此光纤收发器支持SGMII:
    belfuse.com/.../sfp-1gbt-03.pdf

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ross的回复!

    使用与SGMII兼容的SFP模块是有意义的... 如果您不介意,请让我来思考一下。  

    根据我对SGMII和SFP模块的有限知识/研究,我的印象是SGMII是"媒体无关"的,我解释为"只要它可以通过4线(RX TX线对)通信,就不会影响您连接的内容"。  现在看一下SFP模块的引脚,我能找到的唯一"数据"信号是4线(RX TX对),这促使我获得Broadcom/Avago SFP评估板。

    该主板似乎是试用SFP模块的良好起点,因为它只需4线(RX-TX对)作为输入,并且可以轻松连接到TI评估主板。

    话虽如此,我使用的SFP模块是由Trendnet制造的,可能不支持SGMII (我必须仔细检查),因此这将是第一步:采购支持SGMII的光纤SFP模块。  您发布的Belfuse模块表示它可以实现10/100/1000.  您是否知道它们是否都执行10/100/1000至SGMII,或者是否有一些10或100或1000个模块?

    ...很明显,我需要对SGMII和SFP模块进行更多研究,您是否知道有关该主题的任何好资源?

    谢谢。非常感谢!

    Alex。

    [编辑]

    今天上午,我再次研究了它,发现SGMII是为10/100/1000 Base-T (铜线)通信开发的。  这是否意味着1000 Base-SX不能与SGMII接口配合使用?  如果是,我该如何将1000 Base-SX SFP模块连接到DP8.3867万E芯片? (如果此时这甚至是作业的正确芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    您可以正确选择首字母缩略词SGMII是Serial Gigabit Media Independent Interface (串行千兆介质独立接口)。
    但是,这是指不同MAC连接到不同介质(即铜缆,光纤等)的能力。
    它与PHY和MAC之间的实际数字媒体连接无关。 SGMII和其他xMII接口一样由IEEE定义。
    接口需要正确交换数据和状态信息。
    SGMII != 100BASE-FX

    100BASE-FX是基于PECL的接口(您可以使用带有DC阻塞帽的其他驱动程序),它在MDI而非xMII上交换信息。 100BASE-FX以太网PHY将通过以125MHz的速率发送NRZI信息连接到光纤收发器(SFP)。

    SGMII是一种基于串口的LVDS接口,可在xMII接口上交换信息。 它可以连接到支持SGMII的MAC,PHY或SFP。

    某些SFP模块仅支持100Mbps,1Gps,10Mbps或它们的组合。 取决于你得到的类型。

    我认为你应该研究MDI和xMII之间的区别。 此外,请查看100BASE-FX,SGMII和1000BASE-X
    所有这些主题都应让您清楚地了解差异。

    关于您的编辑,SGMII是为在使用1G功能PHY时减少引脚数而开发的。 最初使用的是GMII和RGMII,但这两种都有高引脚数,需要大的IC。 SGMII允许使用4引脚解决方案,并且还有助于减少使用RGMII时发现的排放,因为RGMII是单端信号。 1000BASE-SX光纤收发器在光纤端符合SX标准。 它与电气连接无关。 1000BASE-SX SFP很可能使用SGMII。 您应联系供应商,以明确使用的是何种电气接口(而非光纤)。

    最初出现问题的原因是该收发器专为100BASE-FX设计。 这有点令人困惑,我同意,因为100BASE-FX通常使用NRZI进行SFP和PHY之间的电气连接。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex,

    Ross对您正在寻找的信息给出了很好的回答。 我想我会仔细阅读并提到,我发现Spurgeon和Zimmerman编写的文本"以太网-最终指南:设计和管理局域网"非常有用。 它不会为您提供PHY设计中令人惊讶的深入硬件原理,但它会让您很好地了解不同协议如何工作,如何对其进行分类以及以太网需要哪些系统(我认为您可能需要的是什么)。 在设计我自己的硬件之前,了解所有内容的沟通方式非常有帮助。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,听起来不错。 感谢您的帮助Ross,您的回答中肯定有一些好的内容可供查找。 我会做我的功课,看看我是否可以得到概念证明,如果我在途中有更具体的问题,我一定会回来的!

    再次感谢!
    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供引用Nicholas,我将尝试获取该文档。
    Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    除了思科的SGMII规范之外,您还需要一份802.3 2015的副本。 您可以从ieee.org免费获取:

    standards.ieee.org/.../802.3-2015.zip

    有关8B/10B编码,K码,有序集,自动协商等的规格,请参阅第3节中的第36和37条

    另外,我昨天在SGMII上发布了一篇文章,也许您会发现它很有帮助: mindchasers.com/.../hw-sgmii-review

    如果您发现错误或想要查看其他信息,请将其视为草稿并给我发送电子邮件。

    祝您好运,

    Bob