This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:鼠标唤醒失败

Guru**** 2613185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598714/tps2546-mouse-wake-up-fail

部件号:TPS2546

您好,

我的客户在AC S3模式(系统处于S3模式且已连接交流适配器)期间按以下方式配置CTL针脚,但无法唤醒鼠标/键盘。  

   CLT1:0伏

   CLT2:3.3V

   CTL3:3.3V

 同时,当系统处于DC S3模式 (不存在带交流适配器的S3模式)时,他们可以成功执行此操作。  下一步我们应该做什么来检查AC S3模式失败的原因?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如下文所示的更多信息。  客户正在从S0模式进入DC_S3或AC_S3模式,相应的CTL针脚配置如下所示。  请告诉我们您的意见。


    谢谢!

    Antony