This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:3级和2级输入引脚的上拉,下拉电阻要求

Guru**** 2462400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599069/sn65dp159-pull-up-pull-down-resistor-requirement-for-3-level-and-2-level-input-pins

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件:TMDS181TMDS171

大家好,

请提供有关DP159的每3级和2级输入引脚的上拉电阻限制/要求的信息。

如果我们能获得特定信息,例如 ,对于3电平输入,上拉电阻必须在65k ohm 10 % 内,我们将不胜感激。

[3级输入引脚]
上拉:
下拉:

[2级(LVCMOS)输入引脚]
上拉:
下拉:

此致,
KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    我们正在寻找合适的上拉/下拉,当我有合适的数据时,我会再来。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai-san,

    这些电阻值将使DP149,DP159,TMDS171和TMDS181正常工作。

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10 %
    下拉:0至65k + 10 %

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10 %
    下拉:0至65k + 10 %

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moise-San,

    非常感谢您的及时支持。

    此致,
    KAWAI