This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB904Q-Q1:ds90ub903

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599142/ds90ub904q-q1-ds90ub903

部件号:DS90UB904Q-Q1

您好~

正在寻找分辨率为480x240,比18位RGB (RGB666)更高的SERDES解决方案的客户。

DS90UB903/904是正确的解决方案?

我能否在每个903/904侧将视频信号RGB666(18)+HS,VS,DE串联接通(DIN0~20)<->(ROUT0~20)?

让我提出建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~当仅计算PCLK,480x240*60=6.9MHz,但DS90UB904最低PCLK支持低至10MHz时...就不能使用DS90UB904? 如果正确,您会建议正确的解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.9M PCLK的计算用于 有效负载数据速率,实际上您还需要线/帧门廊,因此,整个PCLK 可能大于10MHz。  

    顺便说一句,对于新设计,我将为此案例推广DS90UB921+DS90UB926。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~ SHI。 感谢您的建议,这是一个好消息。 虽然我是第一次推广DS90UB925/926,但成本比竞争对手太高,因此无法说服客户。 客户也不需要I2S音频接口。
    是否有任何其他特殊理由建议921+926?
    欢迎提出任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB921+UB926是更受欢迎的解决方案,其生命周期比UB903/904更长。 这就是我推荐它用于新项目设计的原因。谢谢。

    此致,
    Steven