This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:RθJC ć

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596449/max3232-r-jc

部件号:MAX3232

您好,  

MAX3232 RθJC 可参考 MAX3232E?

我  无法从数据表中找到MAX3232 RθJC数据。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我认为这不是E和非E版本设备的一个“苹果”比较,因为芯片保护电路不同,导致一个芯片比另一个芯片大。 我将为MAX3232提交一个热建模请求,并将在获得所有数据后与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我早就应该问这个问题了,很抱歉我收到了重复的电子邮件,您正在查看什么软件包? 我将假设D (SOIC)现在开始请求,如果您更新另一个软件包选项,我将对其进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我正在搜索 MAX3232CPWR TSSOP 16PIN包,但如果可能,

    您能给我4种套餐 吗RθJC?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    以下是D封装的散热信息:

    环境温度     25.

    结果- Theta JA-High K 66.6

    Result - Theta JC,Top 32.4       

    Result - Theta JB 31.9              

    结果- psi JT 8.4                  

    结果- psi JB 31.5                  

    我仍在等待其他软件包,并将在我有它时作出响应。 此外,我将了解如何更新现有数据表以包含此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    好的,如果您得到"MAX3232CPWR TSSOP 16PIN LF"热信息,请告诉我。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我一次提交了其余的封装选项以获取散热信息,因此这可能需要更长的时间。 一旦我掌握了信息,我就会将其发布在这里,我现在正在着手更新数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    很抱歉耽误你的时间。 附件是MAX3232设备所有封装的热量指标。 请告诉我您还需要什么?

    e2e.ti.com/.../MAX3232-Thermal-Metrics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

     MAX3232PW是否= MAX3232CPW

    我没有  PDF文件中的MAX3232CPWR TSSOP 16PIN包。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    C和I版本的设备的散热参数相同。 因此,C和I的PW热量是:

    散热公制 MAX3232PW 单位
    TA 25. C
    RϴJA 101.1 ˚C/W
    RϴJCtop 32.9
    RϴJB 47.5
    ΨJT 1.9
    ΨJB 46.9

    请告诉我您还有什么其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的信息!

    Jeff