This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:它们是否可以同时使用两个传输端

Guru**** 2616425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599061/sn65lvpe512-are-they-possible-to-use-both-transmission-side

部件号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他部件: TUSB522P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑SN65LVPE512并有疑问。

请问您有什么建议?

---查询

数据表描述了典型的应用,设备设置为主机端

他们是否可以 同时使用设备的传输端?
我不仅希望提升主机端,还希望提升设备端。  
 
请参阅随附的文件。
 
---
 
我感谢你的大力帮助和事先的合作。
 
此致,
信一
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    我们不再推荐新设计的LVPE512,请转至TUSB522P。

    TUSB522p可以放置在主机和设备应用程序中,也可以放置在级联中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moises

    感谢您的回复。

    在这种情况下,客户希望使用SN65LVPE512,因为它只是一种旧型号的改造产品。

    您能否告诉我SN65LVPE512是否可以在级联中使用?
    然后他可以考虑另一个器件TUSB522P。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    无法将LVPE512放入级联,这就是我们发布TUSB522p的原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!

    感谢您的回复。

    SN65LVPE512仍无法在级联中使用。

    我会将此信息发送给客户。

    如果他还有其他问题,我会向您咨询。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    Shihichi