This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220多路复用器问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598908/hd3ss3220-hd3ss3220-mux-problem

部件号:HD3SS3220

您好!

我们 在设计中使用了HD3SS3220,但USB 3.0 接口多工出现了一些问题。  HD3SS3220在DFP模式下配置,并连接带闪存驱动器的USB电缆(电缆为USB Type-C至USB 3.1 标准A插座适配器),但 USB 3.0 接口只能在USB C插头的一个方向位置工作。 CC1和CC2引脚的电平分别为0.4V和4.8V,这取决于连接时电缆的方向,但DIR引脚始终处于高位。 我们尝试在DIR引脚上使用4.7K PU,但没有任何帮助。  当我们手动将DIR引脚设置为GND时,开关与另一个电缆方向一起工作,所以我认为布局是可以的。 我尝试断开 HD3SS3220与I2C总线的连接,但没有结果。 我们可以在不连接I2C总线的情况下使用开关吗?  您能帮我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果你手动连接了一个5.1Kohms PD电阻器,我想运行这个测试,只需连接CC1上的下拉电阻并验证ID针脚是否过低,在CC2上重复测试并提供两个测试的DIR状态 (您还可以读取I2C寄存器以查看与DIR引脚状态匹配的寄存器)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了此测试,但在这两种情况下,ID针脚都保持在较高水平。 现在我只使用I2C总线上的上拉,开关不通过I2C连接到系统控制器。 问题是否与这一事实有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接状态和控制寄存器如何(偏移= 0x09)? 您是否可以在这两种情况下共享此注册表中的状态?
    此致,
    迭戈。