This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:广告牌问题

Guru**** 2616245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598659/tps65982-billboard-question

部件号:TPS6.5982万

我可以打开广告牌,然后在下载到主板的映像上的寄存器0x52下打开启用英特尔VID。

当我连接到戴尔笔记本电脑时,我看到设备名称显示在设备管理器中的"通用串行总线设备"下。 它显示应用程序定制器工具“常规设置”页的字段#2 iProduct中的内容。 默认值为TPS6.5982万。 但是,大约5秒钟后,会在“通用串行总线控制器”部分下弹出一条新行,显示“未知USB设备(端口重置失败)”。

如果我使用电缆将EVM板连接到笔记本电脑,且开关设置=7,它不会对电路板收费,而是得到'Unknown USB Device (Set Address Failed)'(未知USB设备(设置地址失败)。

我想知道是否有办法对寄存器进行编程,以便我不会收到黄色三角形和'未知...消息'? 我修改了TX身份注册中的不同字段,但没有遇到任何有效的字段。

谢谢!
WST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    下面的文章提供了有关计费的一些详细信息:
    e2e.ti.com/.../50.8958万

    如果您已经查看过此信息,是否可以尝试右键单击设备管理器中的设备并选择更新驱动程序软件?
    我无法在使用TPS6.5982万-EVM时重现此问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照你的建议做了,但没有立即解决,但我今天又试了一次, 现在,戴尔笔记本电脑成功读取布告栏信息并显示我的图像第二个字段的内容,并且没有错误消息,它将其列为'USB复合设备'。 但是,如果我尝试将TI-EVM设置为#7,我仍会收到错误,我不确定原因。 但我的问题似乎已经解决了。