This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212/内部无源开关

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598486/hd3ss3212-hd3ss3212-internal-passive-switch

部件号:HD3SS3212

您好,

请让我询问 一下HD3SS3212中的内部无源开关。 我相信它没有充电泵,所以它是基于PCH FET的开关。 我的理解是否正确? 在这种情况下,我知道开关的门被驱动为低电平以打开它,那么它如何在低电平输入信号无法确保Vgs (th)时保持打开?

请分享描述USB开关操作基本信息的任何文档,例如应用说明。

此致,

Satoshi /日本Disty.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    很抱歉,您要求的信息是我们不能披露的知识产权。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    好的,但是您能否提供基本USB开关的任何信息,而不是USB 3.0 开关的信息供我参考?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备具有内部充油泵,用于打开/关闭开关