This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:带信号质量功能的PHY

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599239/dp83822i-phy-with-signal-quality-feature

部件号:DP8.3822万I

您好,

我们正在寻找具有信号质量指示器功能的PHY。

我们是否在DP8xxx系列中有任何PHY,其信号质量指示器(SQI)为
在KSZ8061或PHY中的类似功能中,以指示信号质量?

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummi:

    我们当前的设备中没有SQI功能。
    但是,我们确实有用于故障检测的TDR。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    谢谢你。

    但TDR是否可用于检查信号质量?
    根据数据表,TDR用于检查电缆上的不连续性。
    但没有提到信号质量。

    我们是否可以在将来获得SQI功能?

    此致
    Kummi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummi:

    SQI不是我们产品中的当前功能,但很可能是未来产品的功能。

    此致,
    罗斯