This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:选择带有TUSB8020设备的EEPROM

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598830/tusb8020b-selection-for-eeprom-with-tusb8020-device

部件号:TUSB8020B

您好,先生,

我们在设计中使用TUSB8020设备。  

我们希望支持I2C EEPROM以实现集线器启动目的。  

所选部件为 M24M01-DFMN6TP。 请确认此部分是否符合TIUSB8020要求。  

谢谢,此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EEPROM可能无法工作,因为它使用2字节地址,TUSB8020需要1字节地址。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我在数据表中未找到任何此类规格。  

    还请告诉我是否有大小限制?  

    EEPROM可与TUSB8020设备配合使用的最大和最小大小是多少?

    谢谢,此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我们是否可以使用以下部件之一-
    1) AT24C08C-SSHM-T (微芯片)
    2) M24C04-FMN6TP (STMicroelectronics)

    请确认。

    谢谢,此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    AT24C08可以正常工作,我没有测试M24C04,但根据数据表,它也应该正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    您是否有测试过的使用TUSB8020设备的EEPROM列表。  

    谢谢,此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经测试了STMicroelectronics的M24C04和微芯片的24AA16H。
    此致