This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:交换机产品中RDSon的问题

Guru**** 2929110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598728/tps2051b-questionf-for-rdson-in-switch-products

部件号:TPS2051B

大家好,

您能否 解释  一下33mohm和80mohm设备之间的区别(优势,劣势等)?

此致,

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:
    33mR系列是旧部件,响应时间超过80mR。
    您还可以发现当前限制不同。 据我所知,如果不适合,它更愿意提供80mR,然后选择33mR系列。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Michael。