This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:数据速率问题

Guru**** 2954110 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4097B, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598459/sn65c1168-data-rate-question

部件号:SN65C1168
主题中讨论的其他部件:CD4097B,

大家好,

我的客户有一个应用电路,如下所示,来自MCU的一个TX/RX将切换到六个通道RS-422收发器中的一个。 因此,客户选择CD4097B作为多路复用器。 由于CD4097B的供电电压为5V,通态电阻最高可达1.XK欧姆,RS-422数据速率为400Kbps,客户询问多路复用器是否会影响日期传输以导致数据丢失? 小组能否提供方程式来解释此电路是否可行? 顺便说一下,MCU和收发器之间的PCB距离是7 cm。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincent,您好!

    由于SN65C1168的驱动器的输入阻抗已经过大,CD4097B部件的1千欧电阻不应衰减来自MCU的任何输入信号。 此外,只要数据速率由于驱动器的输入电阻创建的低通滤波器而低于约3.2 Mbps,则输入信号不会受到不利影响。

    此致,
    克里斯蒂安·索特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cristian:

    明白了,非常感谢您提供的信息。

    此致,
    陈文森