This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:SN65LVDT14

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14, SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597770/sn65lvdt41-sn65lvdt14

部件号:SN65LVDT41
主题中讨论的其他部件:SN65LVDT14

我已经测试 了SN65LVDT14,结果如下。

1a.

1b.

1R

1.1

1.4

0

1.4

1.1

3.3

2a.

2b.

2R

1.1

1.4

0

1.4

1.1

3.3

3a.

3b.

3R

1.1

1.4

0

1.4

1.1

3.3

4a.

4b.

4R

1.1

1.4

0

1.4

1.1

3.3

5D.

5年

5z

3.3

3.3

0

0

0

3.3

您能否告诉我这些结果是否正确? 如果您给出3.3V至5D,则I预期5Y和5Z为1.4V和1.1V,但它给出3.3V和0V。

我想测试 SN65LVDT41,您能否提供结果的结果?

谢谢

-Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    上面的结果表看起来正确,除了您所说的5Y和5Z。

    VOD的幅度预计在247mV和454mV之间。  您能否确认您正在测量100欧姆负载?


    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我测试了SN65LVDT14,5Y和5Z没有提供正确的电压。 您能否发送2份SN65LVDT41样本? 您还可以发送一个表,其中包含SN65LVDT41的所有正确电压。

    地址:
    Chris Collins
    2401 Calit2 Building,Irvine,CA,9.2697万-2800</s>2800
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    下表来自数据表的第3页和第8页。   电压高于VIH (2V)将导致高驱动器输出,电压低于VIL (0.8V)将导致低 驱动器输出。

    同样,您可以从接收器表中看到,VID > 100mV将导致接收器输出过高,而VID < 100mV将导致接收器输出过低。

     

    很抱歉,我没有任何样品发送给您。  您可以使用 商品页面中的"立即订购"选项卡订购商品:

    http://www.ti.com/product/SN65LVDT41/samplebuy

     

    此致,
    Ryan