This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:峰值时间

Guru**** 2614845 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598135/tca9548a-spike-time

部件号:TCA9548A

您好,

我们的客户使用TCA9548A,有疑问。

请参阅数据表上的方框图,信号线上没有输入滤波器

(SCL到SC0:7,SDA到SD0:7)。

在这些信号线路上,峰值时间的规格是否有效?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-san您好!

    我们的内部滤波器有效,无需外部滤波。  如果添加过滤,将影响总线的上升时间。  我不确定您的问题是什么?  "这些信号线路上的峰值时间规格是否有效?"  您能否详细说明您的问题?  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    很抱歉我的回复延迟。

    请参阅方框图,内部滤波器位于SCL,SDA和I2C总线控制块之间。
    内部过滤器不在SCL,SDA和SCX,sdX之间。
    所以,我认为滤波器对SCL,SDA和SCX,sdX信号线无效。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    您回答正确。 此无故障滤波器仅适用于设备自身的I2C逻辑,不会转发到其他SCX和sdX线路。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama