This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410数据表中可能存在拼写错误。

Guru**** 2615545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599164/tusb3410-there-may-be-a-typo-in-the-tusb3410-datasheet

部件号:TUSB3410

请参阅TUSB3410数据表的以下说明。

我觉得这是打字错误。 当连续值为“0”时,禁用上拉。 当连续为“1”时,启用上拉。

----------------------------------

USBFCL 5.4 :5.5 控制寄存器(Addr:FFFCh)

位7续

CONT = 0 上游端口已连接。 已启用上拉。

CONT = 1个上游端口已断开连接。 上拉功能已禁用。

----------------------------------

此致

赛藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito

    感谢您的注意,我们将努力解决此问题。

    此致,Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赛藤山

    感谢您提请我们注意此事。
    我们将更改数据表以解决此问题

    此致,
    豪尔赫