This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:TLK1.0232万高速接口回路

Guru**** 2615595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596559/tlk10232-tlk10232-high-speed-interface-loop-back

部件号:TLK1.0232万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0034万

你(们)好 我想知道 高速 接口上是否存在清晰线路环路。

我的意思是物理环路Rx到Tx,没有任何其他内部原理图,如时钟恢复等

谢谢!

尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuli:

    深度远程回送能够以物理方式将TX与RX连接起来。 请查看TLK1.0034万数据表的图5-6。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis
    根据图5-6,这是深层回送-包括通道中的所有示意图。
    我正在寻找尽可能靠近高速接口的回路。
    我实际上需要在1G模式下使用此回路。

    此致,
    尤利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤利

    请查看TLK1.0034万数据表(包括每个环回的方框图),有多种环回类型,有没有对您有用的?

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis。

    不是。 这些都不适合我。

    因为数据路径中涉及内部原理图。

    问题是自动协商过程  

    HIF端通过连接到设备。

    这将在真正的物理环路中正常运行。

    如果TI PHY可配置为浅本地环路(将高侧Tx连接到Rx),那么为什么它无法在远程环路中连接?

    此致,

    尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuli:

    您是否在寻找这种环回?

    如果没有,请提供您的需求的方框图。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis。

    我需要红色箭头所示的循环。

    谢谢

    尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yuli:

    由于回送模式的主要目的是测试系统/设备,因此无法进行此回送。 此设备可用的环回模式为浅本地,深本地和深远程。 也许您可以启用HS PRBS生成器/验证器来测试此链接。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Luis。

    我明白了。

    此循环的目的是允许1G自动neg过程。

    如果是深回环,则不可能。

    你有什么想法吗?

    尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤利

    您可以对10GBASE-KR模式执行深度远程环回以测试AN过程。

    此致
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis。

    它是否可以与!g接口配合使用?

    此致,

    尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuli:

    Auto-Neg仅在HS侧出现。 LS侧将以3.125G的速值发送怠速信号,直至就绪。 如果HS侧显示1G,则切换至1G和4个LS通道中的3个(未使用)关闭。 因此,您可以尝试深度远程环回(10GBASE-KR模式)来测试AN。

    谢谢!
    路易斯