This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:用于ESD保护的SN65LVDS822

Guru**** 2615725 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597179/sn65lvds822-sn65lvds822-for-esd-protection

部件号:SN65LVDS822

大家好,Expart。

我能得到任何建议吗?
现在,我的客户将尝试使用SN65LVDS822。
因为它正在试验ESD放电。

使用LVDS 822时,它大约每10次在屏幕上造成水平条纹。
这不是一个关键问题。
我们的客户正试图通过周围机制采取对策来避免这种情况,
我们是否可以向客户提出其他建议?
请告诉我一般的理论。

此致。
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji您好!
    由于TI LVDS器件在总线引脚上具有直接的ESD保护引脚,因此我们对此没有任何其他建议,但是,请检查器件的电源导轨,包括滤波器。 同时检查您的应用中是否需要接地风箱和/或安装良好。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gerardo
    感谢您的帮助!
    稍后我会将您的建议告诉我的客户。

    请再告诉我一件事。

    无论如何,我的客户都在寻找便宜的解决方案。 它与以前的项目相同。
    客户使用TFT-LCD面板。 他们需要可靠的信号传输。
    您是否有任何有关如何设计的材料或信息。
    (例如,推荐的廉价面板或建议的电缆等)
    我们欢迎您的一般信息。

    此致。
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳枝,
    我们没有与面板或电缆相关的信息。 有关一般建议,请查看以下内容
    www.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf
    www.ti.com/lit/SLLA014

    此致,
    Gerardo