This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:SPI闪存

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598891/tps65986-spi-flash

部件号:TPS6.5986万

您能帮我选择适合此USB类型的部件吗–c

 我们还打算将其用于3.0 设备。 如果是,请在 下面查找我们对C型的要求。

  1. USB CC & PD控制器,带2.0 信号开关
  2. UFP/DFP/DRD数据角色
  3. 仅5V/3A接收器电源角色

 请分享您 的建议,并让我们知道最适合我们申请的部件。

 

SPI闪存是器件TPS6.5986万 启动和配置所必需的存储器,

它是否可以用作不带SPI闪存的独立设备

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    TPS6.5986万将是适合您的应用的理想器件。 如果您想使用8 mm 的样式设计,请使用TPS6.5981万。
    启动和配置TPS6.5986万器件需要SPI闪存。 如果没有闪存,则无法使用设备。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复Eric

    •  Aardvark SPI编程器/任何其他 特定调试器硬件是否必须用于TPS6598x调试,或者我们是否可以在不购买此SPI编程器的情况下进行调试?