This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:阐明TX和RX时钟规格

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598307/sn65lv1023a-clarifying-tx-and-rx-clock-spec

部件号:SN65LV1023A

您好,TI:

根据SN65LVD1023的数据表,TX时钟和RX时钟应指定为50ppm,因此RX和TX之间的最大差异为100ppm?  或者RX和TX是否都可以使用100ppm时钟源?

另外,只是想确认我们的比特总是被绑定高还是总是被绑定低,接收器与传入的比特流一致时不会出现问题。  接收者是否可能对词的开头感到困惑?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aaron,
    我们将检查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    是的,Rx可以使用100ppm时钟源。  Tx时钟通常与某种FPGA或ASIC相关,驱动ASIC或FPGA并用于生成TCLK的时钟源也可能为100ppm。

    此致,