This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:自动CC方向检测和多路复用控制

Guru**** 2615565 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597076/hd3ss3220-automatic-cc-orientation-detection-and-mux-control

部件号:HD3SS3220

根据规范,我了解到HD3SS3220端口控制器应该自动检测USB-C电缆方向并根据该信息控制mux? 在我们的主板上,由于某种原因,mux控制不起作用,我们的设计符合规范DFP示例,并且还将I2C作为备用路由。 端口控制器是否应在没有任何软件交互的情况下自动(独立)工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了CC线路是否正确上拉,但在插入带5.1k下拉的USB-C电缆时,检测不会发生。 DIR都未受控制,或者CAL_DIR寄存器未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaakko您好!

        根据您的评论,我假设HD3SS3220处于UFP模式,此模式需要存在VBUS才能检测连接。 请确保DFP已打开VBUS。

       HD3SS3220不需要额外的软件配置。 您只需将pins port,current_mode,enn_CC和enn_MUX配置为所需的模式。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于DFP模式。 我们通过910kohm将5V电源连接到VBUS_DET,而不是门控VBUS。 我从电路板上取出了910kohm电阻器,并使方向检测工作。 是否有任何理由将VBUS连接到VBUS_DET,因为规范暗示未为DFP模式启用VBUS检测?

    如果我们让VBUS_DET浮动在DFP模式下,是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的风险是当电缆上有VBUS通信并且您启用主板VBUS时,这将将两个源连接在一起。
    此致,
    迭戈。