This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:不同SSD设备的3 m 电缆传输功能不同

Guru**** 2932540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596660/tusb1002-functioning-different-for-3m-cable-transmission-with-different-ssd-devices

部件号:TUSB1002

您好,

我们拥有 TUSB1002 EVM评估板,用于测试 TUSB1002的工作方式。 我们注意到:

1)加载Sumsung便携式固态硬盘后,它可以在3.0以模式F工作。 插入电缆后,我可以在Tx/Rx中测量大约5Gbps 1-0模式。 但当主机处于模式1时,主机无法识别SSD。  

2)加载SanDisk便携式固态硬盘时,它只能在2.0 中以模式F工作。    插入电缆后,我可以在Tx/Rx中测量约50Mbps 1-0模式。  但当主机处于模式1时,主机无法识别SSD。  

因此,我的问题是:

1)为什么加载不同的SSD,其行为与3.0 和2.0 分别不同。

2)主机如何识别3.0 中的设备? 通过发送1-0模式的“握手”软件包? 5Gbps和50Mbps 1-0模式是否为"握手"模式? 但数据速率不同。

3)主机如何识别2.0 中的设备?  是否继续发送1-0模式? 我们在通道D+/D-的测量中没有发现任何"握手"模式。

4)与2.0 和平等网络连接的与3.0 是否会同时检测到设备? 或主机的3.0 1首先检测到3.0 ,然后查看设备是否支持,如果不支持,它将检测到2.0 的1。

此致,

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shuai:

       原因是某些设备(包括SanDisk SSD)在检测TUSB1002 RX端接时存在兼容性问题,我们已有解决方法,但尚未更新到参考设计 (新EVM装置将包含此修复)。解决方法是在RX端接和USB连接器之间包括265nF交流耦合电容器。 它已´s测试,不会影响设备的性能。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 我通过EQ RX和USB连接器之间的265nF交流电流保护盖,如下图所示,说明了解决方法。 正确吗? 另一个问题是,SanDisk本身通常在其输出端口上有交流耦合电容器,所以您能否告诉我为什么这里需要另一个265nF交流电容?  

    谢谢!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shuai,

    此电容器提供两种正效:它可用于ESD/EOS保护,并可从Rx侧去除不必要的偏置电平。 由于不同UBS-SS系统的RX端具有可变共模电压(使用不同的端接方案,如SanDisk驱动器的外壳),此选项可以消除互连逻辑的不匹配偏置电平。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我们按照您的建议在评估板上的EQ RX和SanDisk SSD之间添加AC CAP。 但仍可在2.0 中工作,而不是在3.0 中工作。 该设备是SanDisck Extreme 900便携式SSD。 您能否为我提供更多详细信息,让此SanDisck固态盘在3.0 中的评估板操作正常?

    谢谢!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shuai,

    您是否尝试过更改EQ设置?可能通道需要不同的补偿。请告诉我您正在使用哪些电缆以及每个通道的EQ和CFG设置。

    此致,
    迭戈。