This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI I/O支出器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598465/spi-i-o-expender

主题中讨论的其他部件:TIC1.24万

大家好,

我知道我们有 IIC IO扩展器。 http://www.ti.com/lsds/ti/interface/i2c-io-expander-products.page

但是,我们是否也有一个具有8/16位的SPI IO扩展器?

期待您的反馈,谢谢!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bell:
    遗憾的是,我们没有使用SPI的传统IO扩展器。 您能否与Kaitlyn Mazzarella就应用程序,用例和业务案例进行沟通。 我们一直在努力了解行业正在做什么,为什么以及业务案例,当我们找到一个好的业务案例时,我们会考虑开发新产品。

    MSS即将推出新的SPI部件,这是一款用于汽车应用的触点监控设备,可用作IO扩展器。 部件号为TIC1.0024万和TIC1.24万。

    我已将此事通知该组。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    我对应用程序方案没有太多的详细信息。 这是一个进行DOCSIS电缆基础设施的项目。
    将尝试从CTM中了解更多信息。 非常感谢您提供的信息!

    此致,