This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212 / VCM=0V操作案例

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597993/hd3ss3212-hd3ss3212-case-of-the-operation-with-vcm-0v

部件号:HD3SS3212
主题中讨论的其他部件: USB-CTM - MINIDK-EVM

您好,

请让我询问一下VCM=0V的操作情况。 根据USB规范,差动电压pp为1.2V diff pp,因此当VCM=0V时,负摆动将为-0.3V。 我相信它不会损坏 HD3SS3212,因为ABS 最大差分输入/输出为-0.5V。但我想知道您是否可以保证在这种情况下使用。

如果您需要更多信息,请告诉我。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satoshi San,

       在这种情况下,设备不能保证正常运行,绝对最大额定值旨在避免设备损坏,但建议的操作条件提供了一个框架来保证设备功能。 在这种情况下,最小差动输入电压为0。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们知道,不建议传递低于0V的信号,但我的客户希望看到在无直流偏压条件下使用时的实际行为。 那么,您能拿出来并给出捕获的波形吗? 我知道HD3SS3212是在USB-CTM中实施的,但是只评估HD3SS3212非常复杂。

    此致,
    Satoshi