This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:使用LED Lifi进行可见光通信

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599012/onet1141l-visible-light-communication-with-led-lifi

部件号:ONET1141L

大家好,

今年我将从事我的高级设计项目,我们选择了LIFI申请。 我的主要目标是将信息从RJ45以太网 连接传输到可从现成购买的调制LED。 当然,为了浏览互联网,两个系统都需要在两端使用TX/RX,但现在我们将首先使用TX。 从理论  上讲,我们的系统应该只接受来自任何以太网端口的数据,这些数据应该是某种类型的Manchesterster编码,在1.01万 1000 Mb/s下进行编码,然后将其转换为可以调节LED的信号。  作为参考,我在本文中看到 了一种适用于以太网应用 的低成本便携式自由空间光学通信设备。 他们使用的ML6652RDK 采用了以太网信号并为激光二极管创建了一个调制信号,问题是该公司已不再 营业,我一直在尝试寻找此模块的替代产品。 我当时正在查看ONET1141L,但我不太确定是否能完成工作。 如果有人能分享一些信息,帮助我了解如何实现这一目标或设计我自己的零部件,我将非常感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    感谢您对TI产品的关注。

    ONET1141L实际上是用于以太网应用,但它是一个外部调制激光器(EML)驱动器,用于驱动电吸收调制器(EAM)激光器或Mach-Zehnder调制器激光器,而不是LED。  

    我们的所有激光驱动器都用于驱动DFB,VCSEL或EML激光。 我们的产品组合中没有LED驱动器。 如果您在光学方面表现灵活,并且可以使用DML/EML激光,请告知我们。

    谢谢!

    SRI