This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:精密计时配置

Guru**** 2616685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596840/tlk105l-precision-timing-configuration

部件号:TLK105L

您好,

数据表P.41如下所示:
"精确定时IEEE 1588指示脉冲可使用寄存器0x3f进行调整。
 相位值的每个增量都是一个8-ns步长。"
在5.2 6 IEEE 1588精密计时协议支持中。

我对这份登记册有疑问。

寄存器0x003F,IEEE1588精确计时配置(PTPCFG),
位15:13,PTP传输时长和位12:10,PTP接收时长:

计时是否来自图5-10.IEEE 1588消息时间戳点中的“消息时间戳点”?

(+0-ns到+56-ns)

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    数据表中提到的消息时间戳点仅供参考。 接收SFD后会生成脉冲。 因此,从SFD的实际接收和指示脉冲的生成来测量0ns到56ns的延迟。 当定时保持为0ns时,SFD脉冲会在接收到SFD时立即生成。 如果添加了延时,SFD指示脉冲将在接收到SFD后延迟。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha-san,

    感谢您的回答。

    我还有另一个问题。

    当接收到SFD后产生脉冲时,以下含义是什么?

    '脉冲表示符号在行上显示的实际时间(对于TX),
    或'the first bit',其中接收/J/符号(RX)。
    (在5.2 6 IEEE 1588精密计时协议支持中)

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    Check Alignment of PHs>symbol是指以太网帧中用作流起点的/J/符号。 在传输中,它表示该符号在线路上出现的实际时间,而在传输中,它表示接收/J/符号的时间。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniruddha-san,

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin