This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:PC上看不到集线器,HUBCFG保持低位

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597870/tusb2077a-hub-not-visible-on-the-pc-and-hubcfg-stays-low

部件号:TUSB2077A

我在设计中使用了TUSB2077A,但在测试原型时,芯片似乎配置不正确。 "HUBCFG"针脚较低,我在计算机上看不到它。 我正在将它用作板载集线器,从其他几个IC收集USB线。 端口6和7未使用,但作为备用端口连接至连接器。

我想使用默认配置,因为我没有连接任何EEPROM,而且不需要电源控制和过电流。

e2e.ti.com/.../USB_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rune:

    以下是我对您的原理图的评论:

    重置端子的RC电路使用15kOhm的电阻和1uF电容。
    下游端口中是否有15kOhm下拉电阻器?
    DP0PUR端子应通过1.5kOhm电阻连接到DP0端子。

    www.ti.com/.../sllu190.pdf

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈,我将修复RC电路并修复1k5电阻器缺失的问题。

    连接到其他IC的下游端口上没有电阻器。

    在端口6和7上,连接器上有27R系列电阻器,但没有下拉。

    此致,

    Rune

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据USB 2.0 规范,需要在下游面向端口中使用下拉电阻器(RPD),此电阻器(15 kΩ±5 %)必须从D+和D-接地连接。(请参阅下图)。