This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:更改HS_SERDES_CONTINT_3 Regsiter (0x1E, 0x0004)的副作用是什么?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598976/tlk10232-what-are-the-side-effects-changing-hs_serdes_control_3-regsiter-0x1e-0x0004

部件号:TLK1.0232万

大家好,

请允许我确认将以下寄存器从默认值更改会产生什么副作用。

感谢您提供此文档。
https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/59.5706万

1)。 HS_CDRFMULT[1:0]
从默认“01:第二次序”更改的副作用是什么。 1x模式。”至“00:一阶,频率跟踪禁用”或“10:二阶,2x模式”
我相信,二阶2x模式可以更好地设置以提高CDR跟踪能力。

2)。 HS_CDRTHR[1:0]
我相信“00:四票阈值”设置将具有最快的CDR跟踪功能。 从默认的“01:八票阈值”更改的副作用是什么?

3)。 HS_H1CDRMODE
当设置从默认“0:正常操作”更改为“1:启用适合短信道的CDR模式”时,会产生什么副作用?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,

    这些寄存器的描述包含在另一篇文章中提供的随附文档TLK10xxx SerDes概述中。

    谢谢!
    路易斯