This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:注册信息详细信息(地址0x1E,0x0003和0x0004)

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595706/tlk10232-register-information-detail-address-0x1e-0x0003-and-0x0004

部件号:TLK1.0232万

大家好,

请您详细解释以下各注册表的功能以及它如何影响结果?
我已经阅读了描述并在数据表中查找了解释,但是找不到具体的解释。

客户在尝试优化寄存器设置时遇到系统错误。
他们通过更改下面的一些注册表并要求我们提供详细信息来观察到更好的结果。

 

设备地址:0x1E,注册地址:0x0003

1)。 HS_EQHLD:0x1E,0x0003 [11]

2)。 HS_AZCAL : 0x1E,0x0003 [5:4]

设备地址:0x1E,注册地址:0x0004

3)。 hs_ENTRACK:0x1E,0x0004 [15]

4)。 HS_CDRFMULT:0x1E,0x0004 [11:10]

5)。 HS_CDRTHR : 0x1E,0x0004 [9:8]

6)。 hs_peak_disable:0x1E,0x0004 [6]

7)。 HS_H1CDRMODE:0x1E,0x0004 [5]

8)。 HS_TWCRF:0x1E,0x0004 [4:0]

此致,

KAWAI