This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:我无法下载tusb3210kbdpdk的示例源。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597427/tusb3210-i-can-not-download-the-sample-source-of-tusb3210kbdpdk

部件号:TUSB3210

我使用 TUSB3210制作了硬件板

我想从 http://www.ti.com/tool/tusb3210kbdpdk获取源代码。 但我无法下载它。

我能否获得 tusb3210kbdpdk的源代码

如何编译该代码? (IAR v7或Keil)

祝你度过美好的一天!

此致

Cheoleon Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否提供电子邮件,以便我们向您发送源代码?

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件提供

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Roberto:

    感谢您的重播。

    我的电子邮件地址是toipaz@gmail.com。

    提前感谢。

    此致,

    Cheoleon Cho