This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:硬件防尘罩带和复位销

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597470/dp83822if-hardware-boot-strap-and-reset-pin

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万?

<问题1>
  P48上有以下说明。
'需要一个并行电阻器来确保正确的引导配置。 应将1.96kΩ Ω 至2.49kΩ Ω 电阻器用作并行拉电阻器。'
我们的客户希望将LED_0 用作模式4 或模式3。
因此,在这种情况下,它需要插入    范围 为1.96kΩ Ω 至2.49kΩ Ω 的电阻器作为并行拉电阻器。
我们的客户使用Rp=2.2千欧阻抗进行下拉。 它的值是否正确?
然后,我们的客户希望像以下附件文件一样使用。(他们希望 将LED_0的信号(PHY链路信号)传输到带有硬件的CPU (没有通过MDIO的状态寄存器)。)

然后,如果 我们的客户 选择模式3,则我们的客户假设LED_0 连接为上拉=6.2千欧,下拉=1.96千欧。
我们的认可是否正确?
e2e.ti.com/.../2017.0526万_5F00_DP83822.pdf</s>8.3822万



复位引脚是否为“H”?
我们在数据表上找不到它。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的团队太忙了,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LED0有一个内部上拉电阻器。 如果要将其绑定到模式4并使用引脚上的AN LED,则必须使用上拉电阻器。 2.2千欧应该正常。  

    在LED0引脚连接到CPU的第二部分中,对于模式3,6.2kohm上拉和1.96kohm下拉是可以的,假设CPU没有内部拉电阻器。 如果CPU具有内部拉电阻器,则客户必须选择外部电阻器,以便LED0引脚上的电压符合数据表表表9 (第45页)中的要求。

    复位引脚有一个内部上拉电阻器,因此它应具有高阻抗。

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniruddha San

    感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔