This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:TCAN1042V-Q1的启动时间

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598474/tcan1042v-q1-startup-time-of-tcan1042v-q1

部件号:TCAN1042V-Q1

亲爱的,大家好

客户正在考虑TCAN1042V-Q1。
他们有2个问题。
A. TCAN1042V-Q1的启动时间
 如果STB为低电压且已接通电源,请告诉我电源电压修复的启动时间。
 它是否与数据表P9的Tmode相同?

B. CANH / CANL的绝对最大额定值
 正常Ver为58V,H Ver为70V。 您对每种情况的假设是什么?
 我想知道H Ver对于24V蓄电池系统是否至关重要。


谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami:

    答:Tmode是从待机模式切换到正常模式,以及从正常模式切换到待机模式的时间。 目前正在修订数据表,正确的时间大约是9µs不是1µs。 如果您询问从开机到待机的时间是多少,这将取决于您的电源的斜坡率。

    B.良好的经验法则是使用2倍的工作电压。 因此,58V设备足以支持24V系统。 也就是说,70V变体将为意外事件提供更多的头部空间。

    此致

    Daniel Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami:

    以下是 一些启动图像,显示启动时间取决于电源的斜坡速率。

    只有当Vcc大于UVVcc (4.2V - 4.4V)时,设备才开始切换。

    我希望这能有所帮助  

    此致

    Daniel Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Daniel-San,

    感谢您的回复。
    我会回答客户。

    谢谢,Masami M.