This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:C1-C4的额定电压

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595707/max3243-voltage-rating-of-c1-c4

部件号:MAX3243

你(们)好

我们的客户希望使用此设备,他们将选择外部组件。  

数据表中提到了这些电容器(C1~C4)值。  我们应该选择电容器的额定电压是多少?   

在TPS3122-EVM上,这些电容器被选择为25V 1。  是否可以选择10V或18V额定值的电容器?

因为最大额定电压V+和V-是+/-7V。 我的理解是否正确?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-san,

    此处的V+和V-电压电平有点棘手。 如果零件工作正常,则电压不会超过ABS最大值 但在某些意外情况下,如C3未连接,V+可能高达Vcc的2倍。 TRS3122设计有一个三路充油泵,理论上在V+时,它可以产生5.5 *3=16.5V。 在这个意义上,通常在应用MAX3243时,C1~C4使用16V额定电容器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好,

    谢谢!