This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0195万:双极电源条件下有源Miller钳

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598703/tida-00195-active-miller-clamp-under-bipolar-power-supply-condition

部件号:Tida-0.0195万

大家好,

 感谢你能抽出时间。 我在TIDA-0.0195万参考设计的7.6 ,7.7 和7.8 部分有一些问题:

 1.电源部件的测试条件如何? 是基于单极 还是双极电源? 请注意。

 2.在双极电源条件下,7.6 ,7.7 和7.8 区段是否有曲线? 低侧IGBT的VGE电压如何? 您能帮您验证一下吗? 谢谢你。  

此致,

小平(埃里克)