This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SerDes,RGB

Guru**** 2616925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597194/serdes-rgb

您好~

我正在寻找用于AP和LCD连接的SERDES设备。

LCD分辨率为480x240,具有16位分辨率,RGB接口,您是否建议正确的串行器和解串器设备?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)您是否需要后台通信?
    2)面板要求的PCLK频率是多少?
    3)应用的电缆长度是多少?