This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383B:DS90C383B与DS90CF383B之间的区别? SN75LVDS83A/SN75LVDS83B的区别是什么?

Guru**** 2515065 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C383B, DS90CF383B, SN75LVDS83B, SN75LVDS83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594718/ds90c383b-differences-between-ds90c383b-and-ds90cf383b-what-about-differences-with-sn75lvds83a-sn75lvds83b

部件号:DS90C383B
线程中讨论的其它部件:SN75LVDS83BSN75LVDS83ADS90CF383B

团队,

-请您说明一下DS90C383B 和DS90CF383B之间的区别是什么

此外,所有4台设备(SN75LVDS83A,SN75LVDS83B,DS90C383B,DS90CF383B)在功能上似乎彼此接近。 SN75LVDSxxxx和DS90xxx版本之间的主要区别似乎是最大吞吐量和封装。 是否有其他一些关键差异(如功耗...等)有助于做出决策?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的查询将被分配给某个人查看并响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN75LVDxxx来自TI产品系列。 DS90Cxxxx来自National Semiconductor。 ~半导体于5年前被TI收购。
    "B"版本是最新的设计,具有更高的fmax。 如果您的PCLK频率不是fmax,我建议使用" A或非A"版本。
    DS90C383B在PCLK的上升或下降边缘具有可编程输入数据锁存器。 DS90CF383B仅在下降沿上具有固定输入数据锁存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl,您好!

    谢谢。 好的,我现在明白了这种区别。

    对于DS90CF383x:C383B版本的引脚17上有R_FB,而CF383B的引脚17是电源引脚。

    问:SNLS177G的TCCD计时第4页似乎会根据R_FB引脚设置而变化。
    我假设SNLS177G的图8第6页的上升沿TxCLK应偏移1/2 T (参见下图中的粉色),并且计时参考将位于TxCLX的上升沿。 正确吗?

    问:对于上升沿使用情况,第6页图7中的TxCLKIn波形应将TxCLK偏移1/2 T (与TxIN相比),并且计时参考将位于TxCLX的上升沿。 正确吗?


    注意:即使封装似乎与引脚对引脚兼容,但如果使用相同的PCB设置(即引脚17至VCC), CF383B将使用下降边缘,C383B将使用上升边缘 (C383B针脚17需要为常闭或GND,才能支撑下降边缘)。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了您所附的评估和图纸,您在所有方面都是正确的