This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:电源轨上的铁氧体磁珠

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594936/tfp401a-ferrite-bead-on-power-rail

部件号:TFP401A

你(们)好

我对电源导轨上的铁氧体磁珠有疑问(DVDD,OVDD,AVDD,PVDD)。

在数据表上, BLM18RK601SN1D用作电源线上的铁氧体磁珠(图21)。 但是客户希望使用 BLM18BD601SN1D而不 是BLM18RK。

BLM18RK601和  BLM18BD601之间阻抗的特性不同。 是否可以使用该铁氧体磁珠?

( BLM18RK601和 BLM18BD601)

如果有问题,请告诉我。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能不能关注此帖子?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您必须考虑您所期望的噪音来源,正如您所看到的,顶部的图解在较低频率下具有更好的性能,因此客户必须测量他们收到的噪音,以便他们现在可以更好地适应哪一个。

    此致