This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:请求访问完整数据表。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597722/ds250df410-requesting-access-to-full-datasheet

部件号:DS250DF410

我正在评估此部件的25Gbps链路 ,希望 获得完整的数据表,特别是 电源和时钟信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    要索取完整的数据表和其他信息,请在此链接上填写所需的信息。  它位于DS250DF410产品文件夹中。

    特别说明

    要请求完整的数据表,IBIS AMI型号和设备GUI配置文件: 请求DS250DF410

     此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我本来希望在"技术文档"选项卡下有这样的备注,但看起来只是这样

    在摘要页面上。  聊天帮助服务的人员似乎也不知道。