This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:支持1080p 59.94

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981, LMH1980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596643/lmh1981-support-1080p59-94

部件号:LMH1981
主题: LMH1980中讨论的其他部件

LMH1981能否接受1080p 59.94 的4K应用三级同步输入。 我相信这会有一个67.433kHz的HSYNC输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是LMH1980最多只支持1080p30。 对于1080p60,请考虑LMH1980。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 LMH1980是否保证支持1080p59和1080p60? 我无法从数据表中看出。 LMH1980是否比LMH1981新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个问题都是。

    艾伦