This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlk1501应用程序问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597155/tlk1501-application-problem

主题中讨论的其他部件:TLK1501
     

    我们现在正在使用TLK1501芯片实现串行数据的并行数据,我们的设计是: 发送器将TLK1501用于与串行并行的数据,并在接收端通过FPGA进行接收,因此有必要了解TLK1501芯片的编码机制,以促进FPGA IP内核的设计,谢谢!

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      您好,Yang,

      很抱歉回复延迟。 在数据表中,编码过程在传输和接收接口的详细描述(第7页)中指定,请查看,如果您有任何问题,请告诉我。

      谢谢!
      路易斯