This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:施加在VCC以上的电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598475/tca9555-voltages-applied-above-vcc

部件号:TCA9555

您好,

数据表中提到了以下内容。

当VDD:1.8V,VI:3.3V时,ICC增加了多少?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ您好!
    我刚刚在I2C论坛上使用搜索词"电压高于Vcc "搜索E2E,并发现了几个相关的帖子。

    e2e.ti.com/.../196.421万 应用于VCC#196.421万以上版本

    正如文章所说的,没有确切的数字,因为这不是特征。 请参见帖子。
    Francis Houde