This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:询问DP130是否支持eDP

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598493/sn75dp130-asking-for-the-dp130-support-edp-or-not

部件号:SN75DP130

大家好,
客户希望推荐DP130。

规格要求:
为重新设置/重新计时器
CPU (EDP信号x4信道:5.4Ghz)> EDP转接驱动器> Ω 超高清面板(5.4GHz)(EDP信号)


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    DP130可用于eDP应用,必须通过I2C进行配置。 您可以使用应用说明:DP130在接收器中作为参考。

    仅需说明,DP130支持HBR2 5.4Gbps,最大频率为2.7GHz。

    此致